This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
版本:IPNC RDK 3.8
处理器:DM385
问题:IPNC RDK 3.8 提供的驱动和Link应用是ISS采集RAW数据进来的,DM385还有2个VIP0/1可以采集YCbCr 422格式的数据输入,IPNC RDK的驱动层和Link层是否也同时支持VIP0/1的数据采集?
你好,
IPNC RDK里面包含的hdvpss驱动是支持VIP采集的。但是RDK里面的capturelink (使用VIP)是很早之前DVR RDK版本的,没有在IPNC RDK里面测试过。建议对比一下dvr rdk的相关代码,特别是VIP reset的部分,看是否需要更新。
ipnc rdk 中我们有测试过,3.5和3.8 版本的RDK 中的capture link 都可以采集到VIP port的数据,需要把采集的同步模式和数据分辨率信息等,和你vip port 的输入配置一样就可以采集到对应的数据