大家好:
dm3730 (isp)模块输入如果现则CCDC,输出到内存。ccdc-》sdram。当中没有经过preview和resizer模块。
这时候cbuffer可以不使用吗?就是跳过circular buffer而直接使用mmu?在isp的初始化代码中没有看到cbuffer和sbl相关寄存器的操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Edward,
我没有使用过DM3730的ISP。从框图看,要保存RAW必须经过circular buffer,如果代码里面没有对circular buffer有配置,你也没有找到和它相关的寄存器,那这个硬件也许就是不需要用户来配置的。
不知道ISP的MMU能否bypass?如果不能,在MMU里面把写入的物理地址和逻辑地址做一一对应,MMU这个模块是要经过够才能到DDR的。