This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何在CCS4.1.2的simulator平台上加载多核程序



如题,我在CCS4.1.2版本上进行调试,采用的是single Image的方式,平台是6487的simulator,

如何在加载工程时做到一次将工程的.out文件load到全部的三个核上呢?我发现CCS4.1.2中每次只能load到一个核上,似乎没法实现同时load到多核上的功能,

请问专家有没有好的解决办法?

另外,还有个问题,就是在采用CCS自带的DSP/BIOS组件,根据其wizard建立工程时,会生成一个C工程和一个RTSC工程帮助配置DSP/BIOS,这个RTSC工程会自

动生成一个linker.cmd文件,使得我的C工程中自己的cmd文件和这个linker.cmd文件产生冲突,编译总出错,请问如何解决这个问题呢?能否不使用RTSC自动生成的

cmd文件呢?

  • 在CCS4的debug窗口工具栏有一个同步调试的按钮,你把这个开关打开,就可以同时load到3个核上了。

    对于你自己写的cmd,你可以先用 -l linker.cmd把BIOS自动生成的cmd包含进来,然后写你自己的配置,但要注意不能与BIOS里的配置有冲突

  • 您好,

    首先建议升级使用CCS5.1.009以上版本。

    1. 可以讲多核group起来,然后就可以将一个out 同时load到多个核;

    2. 在RTSC工程下,不用使用额外的cmd,可以通过cfg文件完成类似cmd的内存管理功能。