Hi:
最近我们在测试DM8127的H264时发现偶尔有帧回跳现象,我们的测试环境是DM8127采集分辨率为700W,输出三路数据是第一路700W的JPEG,第二路是1080P ,第三路是CIF。当测试第二路1080p的264数据时发现会回跳,通过调试发现264编码的帧序号是正常的。什么原因可能导致这样的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
最近我们在测试DM8127的H264时发现偶尔有帧回跳现象,我们的测试环境是DM8127采集分辨率为700W,输出三路数据是第一路700W的JPEG,第二路是1080P ,第三路是CIF。当测试第二路1080p的264数据时发现会回跳,通过调试发现264编码的帧序号是正常的。什么原因可能导致这样的问题?
你好,
请检查一下是否有resizer的输出有没有正常输出的情况,这在系统DDR峰值访问很高的情况下可能发生。你可以在resizer输出的buffer最前面和最后面家一些特殊字符,看这些字符是否有被覆盖掉(覆盖了说明resizer输出正常)。
Hi Chris
感谢支持!
我们在cameraLink还图像的时候 在第256行处做了个标记,发现图像回跳的时候,标记还在,说明你的判断是对的。
关于这个问题有没有解决办法?
能不能确保DDR能写入?
还是只能判断出现这种情况的时候丢掉?
Wang,
请参考论坛讨论:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/77709/196737.aspx#196737。