This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【多核编程】若干不确定的问题。



各位专家好,总结了一些一直不太确定的问题再问一下。

硬件设计问题:

1。可变电压输入cvdd如果给成固定的输入电压,6678能否正常工作,还是只会增加功耗,大概会增加多少呢?

2。6678对外部输入的差分参考时钟有没有具体的质量指标要求,我看过的文档好像都没有提到具体指标。

3。开发板上将DSP的很多RSD保留引脚都进行了上拉下拉,这个有什么具体含义。

软件问题:

4.SRIO的message传输分为TYPE9和TYPE11,有何区别

5.6678的SRIO手册说可以每次最大支持传输1M的数据,这个是怎么实现的

6.SRIO接收数据的RAW格式 和NORMAL格式有何区别

7.以太网接口连接时,MDIO负责和物理层芯片通信,SGMII负责数据交互,可不可以DSP只连接SGMII 部分,用FPGA配置物理层芯片。

8.有没有裸机的以太网口测试程序呢。

 

  • 您好,

    1. 建议完全按照我们推荐的方法进行供电,因为这是我们经过验证的,并且便于后续的升级,如果使用固定电压,一旦遇到问题,我们很难提供相应的支持。

    8. 在mcsdk的安装目录pdk下存在简单的EMAC例程,需要根据你的板子设计进行修改一下完成以太通信测试。

  • 1. 差分时钟的指标需求,请参考Keystone Hardware design guide, 可以到www.ti.com/.../sprabi2b 下载;

    2. RSV引脚应按照手册做配置;

    3. type 9支持一个message分多个descriptor传输,type11只能一个message在一个descriptor里传输,具体操作的不同,参考SRIO的文档。

    4. DIO可以支持1M 的传输,底层还是分为256byte的包依次传输的。

  • 5    软件通过配置LSU 寄存器的 packet size 实现,这个和6487的实现是一样,只不过最大的size现在支持1MB

    6   您所说的RAW格式是否指的是packet data payload? 在我们的文档中没有这个概念

    7   如果软件和EMAC驱动需要通过MDIO接口判断link的链路状态进而发包,那么MDIO需要和DSP相连

    谢谢!

  • 7.以太网接口连接时,MDIO负责和物理层芯片通信,SGMII负责数据交互,可不可以DSP只连接SGMII 部分,用FPGA配置物理层芯片。

    [Yu] 可以。FPGA或者HOST芯片配置phy芯片有成功实践的项目,特别适用于DSP需要从以太网启动但是硬件复位配置和phy/switch不匹配的情况。通过FPGA或HOST芯片对phy的配置达到SGMII匹配和下载启动DSP的目的。

  • Allen Yin :

                       SRIO message Passing 除了TYPE9和TYPE11之外,还有TYPE13类型,你解释了TYPE9和TYPE11, 那TYPE 13和这两种有什么区别呢?