Part Number: AM625
你好
1、我在使用ti得SDK8.6版本,想测试ti得SDK11版本通过在SK-EVM得SD卡中直接烧写tisdk-default-image-rt-am62xx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz,已经修改tiboot3文件,但是并没有运行,我还需要修改什么文件么。
2、我在SDK11版本中并没有ti-base得wic镜像文件,在哪可以获取到?
你好,
已经修改tiboot3文件
您是指将 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin 吗? 还是从源代码重新编译 tiboot3.bin? 如果已重建、请共享构建日志。
另请确认 WIC 映像是如何刷写到 SD 卡中的、并且引导二进制文件存在于 SD 卡中
我在SDK11版本中并没有ti-base得wic镜像文件,在哪可以获取到?
您可以按照本指南构建 tisdk-base-image - https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM62X/11_02_08_02/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html#build-options
你好:
您是指将 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin 吗? 还是从源代码重新编译 tiboot3.bin? 如果已重建、请共享构建日志。
另请确认 WIC 映像是如何刷写到 SD 卡中的、并且引导二进制文件存在于 SD 卡中
我原来一直在使用SDK8.6,在SDK8.6中直接使用balenaEtche软件烧写default或者base镜像后,修改boot中的gp或者hs为tiboot3文件即可实现系统。
我目前想测试SDK11版本的系统,修改boot中的文件后,在sk-evm中没有成功启动,我看到在系统的root/boot/中原来设备树名称k3-am625-sk.dtb设备树文件不存在,变成了fitImage文件,和这个是否有关?或者烧写新版本SDK中的default.wic后还需要什么修改?