AM625: 关于AM6254中的MCU的CPIO

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

你好:

我查看两个文章提及了PMIC_LPM_EN0的功能。但是我出现的问题更加具体,我在SK-evm中通过M核控制 PMIC_LPM_EN0作为普通的GPIO并没有成功,其他的M核IO可以正常配置。

1、我是通过sysconfig配置的选择B7作为MCU_GPIO22,使用cpio没有成功。这种引脚作为普通的GPIO是否需要修改sk-evm的AM62的设备树?

2、在ccs中配置M核的MCU_GPIO22,是否有配置关闭复用或者配置复用为GPIO模式7的函数。

谢谢

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 我已在软件支持中进行了反馈、以帮助回答 dtsi 问题。

    您能否详细介绍一下尝试使用 Code Composer 控制 GPIO 的步骤? 焊盘配置寄存器地址和最终寄存器值是多少? 使用了哪些 GPIO IP 设置?

    关于客户的第一个问题、是 GPIO、而不是 cpio? 客户计划使用 PMIC_LPM_EN0 还有什么?

  • 你好:

    在开AM6254发板SK-evm上,在不改linux设备树的情况下,直接在M核的代码里配置PMIC_LPM_EN0w为普通GPIO是否可行,不确定是否会有在linux内核中占用MCU_GPIO的情况?因为我配置GPIO并没有成功。是否配置步骤和其他MCU_GPIO一致?

    接下来我会尝试读取寄存器,看是否能找到问题。

    谢谢