ti专家及各位大神
我目前的平台为dm385,使用的版本为rdk3.8,前端进的数据为640*480 yuv422,经isp处理 ,rsz出来两路,一路640*480编码,另一路720P通过hdmi送显,现在hdmi送显的在最上面有两行绿条,前端进的和编码的那一路数据我抓看了的 ,都没问题,可以判断是送显这块出问题了,请问大家有遇到这个问题的没有,有没有好的建议,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ti专家及各位大神
我目前的平台为dm385,使用的版本为rdk3.8,前端进的数据为640*480 yuv422,经isp处理 ,rsz出来两路,一路640*480编码,另一路720P通过hdmi送显,现在hdmi送显的在最上面有两行绿条,前端进的和编码的那一路数据我抓看了的 ,都没问题,可以判断是送显这块出问题了,请问大家有遇到这个问题的没有,有没有好的建议,谢谢!
Tim,
你能否把编码那路改为720p,使用同一的YUV去编码和显示,确认显示前的YUV是否有问题?如果没有,就可以确认是显示部分的问题。
Chris Meng
你好,这个问题解决了,我在HDMI这个link前面加了一个dup link就好了,请问下他是送显处理不过来,加dup起到缓冲作用吗?