AM3352: 启动过程中 板子电流瞬间变小,启动失败

Part Number: AM3352

  1. 我们有一个AM3352的专案A,已经健康运行10 年。
  2. 现在我们新开发了一个专案B,然后新的电路板,在上电过程中会出现电流突然变小的情况,从而启动失败
  3. 我使用调试器调试发现,单步调试,每次单步调试,每次执行到给寄存器EMIF_SDRAM_CONFIG赋值,就会出现这个情况(有时候不是这一步,但是肯定在DDR3初始化的过程中), 瞬间电流就小了,然后调试器就断开了,如果把DDR3的初始化拿掉,则不会出现电流瞬间变小的情况
  4. TI  有一个  AM335x  DDR3 Software Leveling Tool  的MLO文件 ,我尝试使用这个文件对DDR3参数进行优化,配置完设定后,在执行优化算法的过程中也会出现上述的问题
  5. 补充一下,专案B的电路板主体还是参照专案A设计的,DDRAM,NANDFLASH等部分的电路完全相同。谢谢!