我用6670跑 hua demo程序时遇到了一个问题,程序启动之后PC机端ping 192.168.2.101(dsp6670evm 的ip地址)是通的,但是通过浏览器打开网页时不能打开,是什么原因啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用6670跑 hua demo程序时遇到了一个问题,程序启动之后PC机端ping 192.168.2.101(dsp6670evm 的ip地址)是通的,但是通过浏览器打开网页时不能打开,是什么原因啊?
子网掩码都是没有问题的,今天换了google浏览器打开一次。
不稳定啊,终端都已经显示EVM上HTTP enable了,MAC也正常,但是在PC控制台就是ping不通。重新启动重新加载out文件,偶尔ping通了,用浏览器又连接不上。从昨天到今天攒人品滴连接成功一次。为什么这么不稳定呢?是什么原因呢?