TDA4VH-Q1: TDA4VH-Q MIPI CSITX 30fps to 60fps Frame Rate Up-conversion Inquiry

Part Number: TDA4VH-Q1


I am developing on the TDA4 platform using the ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04 SDK. I have encountered an issue: my camera input is at 30fps, but I need to output the video at 60fps to the screen display. How can I achieve frame rate conversion from 30fps to 60fps using the current SDK version? Are there any existing modules or methods that can be directly called? If so, what should I pay attention to when calling these modules and methods?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,  

          图像与捕获输入是同步的,因此整个流水线将以 30 帧每秒运行。需要将同一帧提交两次到 csitx 节点,但即使你提交同一帧两次以获得 60 fps,最终效果看起来仍然像 30 fps。

         显示驱动默认支持这一点,当没有新帧可用时,它会重复上一帧。这在驱动内部已经处理好了,你无需进行任何修改。但在 csitx 驱动中不支持这一功能。

    默认的 vision_apps 示例,例如 multi_cam_demo,是以 30fps 捕获帧,并驱动 60 fps 的显示(通过 eDP)。