This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于6678BIOS与XDC的问题



各位工程师好,最近在学习BIOS的时候遇到一些不清楚的地方:

1.以前一直用论坛提供的cifae_KI_STK_Deyi中的例程,在使用bios的时候就直接将代码写到task的入口函数中。

而xdc引入的package用的例程使用了完全不同的方法实现。请问这两种方法有优劣之分吗?它一般能混用吗?

2.我对xdc.loadpackages的理解就是xdctool将该模块需要的代码资源添加进工程中,编程中便可以直接使用其中的API了,

但是例程中link进去的文件一般是可以自己修改的吧?

3.请问有没有关于pdk和xdc的说明文档?

谢谢!