nand flash:S34ML02G200TFI000 2Gbit
pagesize:(2048+128)bytes;128 byte spare area
使用该flash,话机启动失败,以前使用过S34ML02G100TF100 也是2Gbit,但是pagesize是(2048+64)bytes,64 byte spare area,这个可以正常启动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
nand flash:S34ML02G200TFI000 2Gbit
pagesize:(2048+128)bytes;128 byte spare area
使用该flash,话机启动失败,以前使用过S34ML02G100TF100 也是2Gbit,但是pagesize是(2048+64)bytes,64 byte spare area,这个可以正常启动。
Lin Ronghua,
我在DM8148的TRM的ROM相关章节找到了下面的内容,但没有找到2K+128的支持。
Support for large page size (2048 bytes + 64 spare bytes) or very large page size 4096 bytes + 128 /218 spare bytes)
请问你是怎么验证能否启动的? 先烧后贴?还是通过UART启动后去烧写Flash. 这两个片子除了page size的不同,是否有其他的不同? 容量也一样吗
除了page size不同,其他基本都是一样的,容量也是一样的。程序是先烧后贴,无法启动,然后通过Uart启动后烧写也无法启动。