This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127宽动态实现方式?



在调试DM8127的宽动态效果的时候本来25帧的图像开启宽动态之后只有12帧,不知道这个现象是不是正常的?

了解到实现宽动态一般的方式有两中,一种是数字宽动态:a、  调节gamma曲线来实现;b、  调节GBCE曲线来实现;c、  直方图均衡化。另外一种是合成sensor输出的不同曝光时间的两帧图像。

在DM8127中支持哪种方式?

  • Alex,

    在IPNC3.8里面引入了一个新的link,mux link,其功能是可以让输出的两个link,二选一输出。在去噪部分就使用了mux link,在现有的full featur的demo里面,vnf和hdvpss的nsf两个link是同时工作的,输出通过IE界面选择高质量还是高性能的去噪,来选择输出那个去噪link 的值。由于wdr和vnf都使用了iss的协处理器,所以使用wdr的时候,只能使用hdvpss的nsf,并且需要修改现有的demo,去掉vnf link,mux link已经前面的dup link,才能实现wdr的1080p30帧的处理性能。

    TI的WDR可以支持两帧曝光后合成输出的数据的宽动态处理。也可以支持数字宽动态处理(配置isDataCompressed=0)。

  • TI的WDR可以支持两帧曝光后合成输出的数据的宽动态处理.这句话的意思是sensor需要合成这两帧,合成之后再给8127?8127可以支持合成吗?因为我们现在用的sensor没有合成这个功能。

  • Alex,

    alex xu2 说:
    这句话的意思是sensor需要合成这两帧,合成之后再给8127?

    是的。

    alex xu2 说:
    8127可以支持合成吗?

    抱歉,TI的WDR算法或者是DM8127/DM38x的硬件都无法支持两帧合成。