This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
c6713b的 csl在哪怎么在官网找不到呢?那个地可以下载一些开发例程呢?
请到下面的网站下载。http://www.ti.com/tool/sprc090
没有关于EMIF的历程 呢?请问在哪可以下载到关于EMIF的历程
EMIF例程没有,可以看看下面的EMIF口的application note文档。http://www.ti.com/product/TMS320C6713/technicaldocuments
我这有关于c6748的emif历程 ,我能用到6713上吗?
要做修改的,这两个器件的EMIF寄存器地址和定义不完全一样,要对比一下。
请问 6713 库的源码 在哪里可以找到你,没有源码,开发的时候一些函数的定义 不知道是什么
源码在C6xCSL\lib_3x\csl6000.src源文件里。
您说的那个路径下只有 .lib文件 没有.c文件
csl6000.src文件就是源文件。
生成 csl6713.lib的 源文件就是csl6000.src吗?不是的话哪生成 csl6713.lib的 源文件在哪找呢?谢谢!
你是要重新编译lib库吗?csl6000.src里就是lib库函数的源代码,打开看一下。
elif (CHIP_6713)
CSL6713_LIB_();
这个函数的源码在哪找到呢,我是想做一些初始化的时候修改,想看一些初始化的函数。
初始化的修改在主函数里不能做吗?