This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新手求助:OMAP L138可以在win上开发linux程序吗,如何配置开发环境



目前刚开始接触OMAPL138开发,考虑arm运行linux,dsp裸跑或者使用SYS/BIOS;请问可以使用win7(不使用虚拟机装linux)开发arm端linux程序吗?如何配置开发环境?

  • 如果不用虚拟机,在WIN7上如何编译TI的Linux SDK软件包呢?

  • Titan,非常感谢。

    arm核运行linux是不带图形UI界面的,也就是说linux也只是字符界面,不要ui,所开发的linux下程序只是中间过程,负责将采集数据传送给其他板件,毕竟这个arm的处理能力也比较弱。是否可以在win7上安装linux的交叉编译工具(比如:arm-2013.05-24-arm-none-linux-gnueabi.exe)的方式来编译呢。

  • TI发布的资料中没有这样的方法,

    既没有虚拟机,也没有其他Linux服务器,应该是不行

  • 你好,可能你理解错了。我的意思是开发linux下的应用程序,linux内核在别的机器上编译好,并且可以启动起来后,只开发应用(不涉及内核修改);裸机可以在win上开发,linux也只是相当于一个比较庞大的程序,而且作为一个操作系统安装到目标板上,现在只是开发linux下的应用程序(无UI图形界面),应该可以吧,类似开发win的应用程序。

  • 插卡历史贴发现这个http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_create_GCC_projects_in_CCSv5#Creating_a_Linux_GCC_project_in_Linux_hosted_CCSv5

    目前实验helloworld小程序成功。就是不知道会不会有其他问题。