大家好
调试使用的例程是由SRIO_LpbkDioIsrK2HC66BiosExampleProject修改而来的。修改的内容只是将loopback修改为normal模式,以及将X1修改为X2模式
在SRIO初始化前加入
KeyStone_common_CPU_init();
K2_common_device_init();
KeyStone_Exception_cfg(TRUE);
这样程序就会跑飞。如果将
//KeyStone_common_CPU_init();
//K2_common_device_init();
这两句话屏蔽,那么程序就会进入异常中断。
进入异常中断打印信息如下:
External exception happened. MEXPFLAG[3]=0x80000000.
EMC_BUSERR Bus Error Interrupt for global configuration space between 0x01C00000 - 0x07FFFFFF
CFG write status error detected
XID (Transaction ID)= 14
Privilege error
如果什么语句都不加,那么程序就没有问题,不过66AK只能通过 NWRITE_R向其他器件的内存写数据,别的器件无法向66AK写数据
我也试过66AK通过NREAD方式读取别的器件的内存,也不行。
请问这是怎么回事啊?