Hello,各位:
我用的是DM8127 IPNC,用的开发包是DM8127_IPNC_RDK3.8。
目前自带摄像头用的是IMGS_MICRON_MT9J003。
为了测试CSI2采集模式,现在我在Rules.make里把它改成IMGS_MICRON_AR0330,如下红框:
外面并没有接对应的AR0330摄像头板子,再重新编译。
在iss_copm.c里的issDrvRawToYuvConfig函数里添加代码(红框内)打印寄存器值 (csi2_complexio_cfg) :
编译运行,发现打印寄存器 (csi2_complexio_cfg)的值为0x49054321,分析该寄存器各个位发现 csi2_complexio_cfg[28:27]PWR_CMD置1了,
但是csi2_complexio_cfg[26:25]PWR_STATUS未置1,这是为什么呢?