This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 nand flash问题



大家好,我在使用DM8168的时候,从SD卡启动后,我希望能将U-Boot烧入nand flash,不论是EZSDK预编译好的或者根据文档我自己编译的uboot均无法引导板卡从nand flash启动,下面是我的使用命令:

mw.b 0x81000000 0xFF 0x1C0000

tftp 0x81000000 u-boot.noxip.bin

nand erase 0x0 0x1C0000

nandecc hw 2

nand write.i 0x81000000 0x0 0x1C0000

nandecc sw 0

然后将SW3调到10010从nand flash启动,串口没有任何输出,我从ti的论坛查到有人遇到过这个问题

e2e.ti.com/.../100154.aspx

但是我还是没办法解决这个问题

用测试工具测是nand flash也是正常的,我使用的EZSDK版本是5_03_01_15

另外,在将内核文件烧写到nand flash后,再读出来,内核解压的时候也报错误,不知道是不是都是nand flash的问题

盼回复!谢谢各位!

  • 先jtag连上处理器看看tracing data确认是什么问题,具体信息见trm的初始化部分的章节

  • 哥来解救你吧,顺便也当是处理该问题的方法备份。

    nand write.i 0x81000000 0x0 0x1C0000

    把这一句的0x1C0000改为最接近u-boot.bin文件实际大小并等于单块大小的整数倍的数值(要比实际文件大小略大),单块大小根据NANDFLASH容量的不同而不同,有512*32的,也有2048*64的。