This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求:DSP读写串口程序

大家好,

我打算用PC的串口进行DSP和Matlab之间传递数据,急求DSP读写PC串口的程序,我的板子是EVM6678L,CCS是v5.0.3版本。

非常感谢!

  • BIOS-MCSDK-02-00-05-17\mcsdk_2_00_05_17\tools\post\evmc6678l这个例子,就是C6678通过串口向PC发送信息。

  • 补充一下,Titan提供的例子是MSCDK的POST工具例程,POST是“上电自检程序”,详细解释在此:processors.wiki.ti.com/.../BIOS_MCSDK_2.0_User_Guide

    POST主要是实现对板上的外设做一些简单的测试看是否运行正常,比如进行“External memory read/write test, NAND read test, UART write test, LED test”等,测试完后将测试结果写给UART。

    所以可以参考在例程中(主要看src文件夹下的post.c)的post_write_uart函数,此函数既用于测试UART口,又用于将所有测试结果写给UART口。

  • Melody您好,

    感谢您的回复!我正在看post.c的例程,请问这个例程是不是只能写串口,是否可以读串口的数据呢?因为我的应用需要DSP和Matlab进行数据交换,所以既要写串口也要读串口。

    谢谢!

  • Melody的描述非常准确。

    读串口和写串口的函数都有,都来自MCSDK-02-00-05-17\pdk_C6678_1_0_0_17\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib的函数库。你可以查看一下。

  • Melody您好,

    我在测试post的例程,例程可以成功运行并在串口上打印出结果,但是只能打印在USB的串口上,而不打印在RS-232的串口上面。我想通过RS-232的串口与Matlab传递数据,请问该如何设置呢?

    谢谢!

  • 板子上不是配备有一个跳冒,可以来选择USB串口和RS232串口吗?

  • Titan您好,

    请问我想只用platform_uart_read和platform_uart_write函数该怎么运用?我加了很多头文件等,但是仍然不能把这两个函数单独使用,只有把整个post工程load进去才行,但post里面有很多我不需要的函数。请教一下我需要加载哪些文件才能使用这两个函数呢?

    谢谢!

  • platform_uart_read和platform_uart_write函数的定义是在需要函数库头文件platform.h里面。

    您可以从

    includes-->\pdk_C6678_1_0_0_17\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib ---->platform.h ---->找到platform_uart_init, platform_uart_write和platform_uart_read

  • 你好,Melody的说法很准确,其实POST用的就是

    pdk_C6678_1_0_0_17\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib 库,所以你只要把这个库的头文件和库文件加到你的工程路径中,就可以用了。

  • Titan您好,

    我加了头文件和文件库,现在可以编译通过并运行了,但是我运行写串口程序,串口上只打印出所要写的第一个字母。如下是我的程序:

    #include <string.h>

    #include "ti\platform\platform.h"

    #include "ti\platform\resource_mgr.h"

    /* OSAL functions for Platform Library */

    uint8_t *Osal_platformMalloc (uint32_t num_bytes, uint32_t alignment)

    {

       return malloc(num_bytes);

    }

    void Osal_platformFree (uint8_t *dataPtr, uint32_t num_bytes)

    {

       /* Free up the memory */

       if (dataPtr)

       {

           free(dataPtr);

       }

    }

    void Osal_platformSpiCsEnter(void)

    {

       /* Get the hardware semaphore.

        *

        * Acquire Multi core CPPI synchronization lock

        */

       while ((CSL_semAcquireDirect (PLATFORM_SPI_HW_SEM)) == 0);

       return;

    }

    void Osal_platformSpiCsExit (void)

    {

       /* Release the hardware semaphore

        *

        * Release multi-core lock.

        */

       CSL_semReleaseSemaphore (PLATFORM_SPI_HW_SEM);

       return;

    }

    int post_write_uart

    (

       char*      msg

    )

    {

       uint32_t i;

       uint32_t msg_len = strlen(msg);

       /* Write the message to the UART */

       for (i = 0; i < msg_len; i++)

       {

           if (platform_uart_write(msg[i]) != Platform_EOK)

           {

               return -1;

           }

       }

       return 0;

    }

    void main(void)

    {

    post_write_uart("HELLO");

    }

    其中OSAL部分我不清楚是什么意思,但是去掉的话不能编译通过。执行上述程序后,串口只打印H,而不是HELLO。请问这是为什么呢?

    谢谢!

  • 您好,

    OSAL部分的函数体去掉,CCS V5 也可以编译成功的。

    单步运行一下,看看是程序运行到了哪里,并且检查其返回值。

  • Titan您好,

    我用Step Into单步调试是没问题的,串口上可以逐字打印出HELLO,但是直接运行Resume就不行了,还是只显示H,而且Debug一直显示Running,没有运行结束。

    另外,我把OSAL部分去掉还是不能编译成功,不知道是什么原因。

  • 应该是波特率不对。

    uint16_t UartReadBaudRate(void)

    void UartSetBaudRate(uint16_t uiBaudRate)

    在\pdk_C6678_1_0_0_17\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib\src中,由以上两个关于波特率的函数,可以查看和设置板子上串口的波特率。

  • 您好,

    OSAL部分是一定要加的,因为这部分函数的返回值为以下三点

    • Memory Management

    • Critical Sections

    • Cache Coherency

    你也可以参见platform_osal.c文件或者引用它在你的工程里

    它的位置\mcsdk_2_00_09_21\demos\image_processing\ipc\master\src\system

    关于你连续运行出错你尝试加

    Uint32 oldTSCL;

    oldTSCL = CSL_chipWriteTSCL(0);

    语句在你函数的前边,因为有时TSCL寄存器必须要写一下才行(任何值这里就写零了)

  • Titan您好,

    感谢您的回复!我在main函数里加上了如下语句

     platform_init_flags     init_flags;

       platform_init_config    init_config;

       memset(&init_config, 0, sizeof(platform_init_config));

       memset(&init_flags, 0x01, sizeof(platform_init_flags));

       platform_init(&init_flags, &init_config);

    应该是初始化platform的语句,现在可以正确写串口了。但是这个写串口函数是写char型变量,我想写float型的数组该如何改写函数呢?我把函数改成如下形式,但是打印出来的结果是乱码。

    int post_write_uart(int*H)

    {

       uint32_t i;

       for (i = 0; i < 10; i++)

       {

           if (platform_uart_write(H[i]) != Platform_EOK)

           {

               return -1;

           }

       }

       return 0;

    }

  • Yue您好,

    非常感谢您的回复!我在main函数里面加上了platform的初始化语句,如我在给Titan的回复中那样,这样就可以正确打印了。现在我的问题是想写float型数组到串口以及从串口读入float型数组,我需要如何修改程序呢?

    谢谢!

  • 大家好,以下是我的方法:

    因为串口打印的是字节,然后该字节的数值对照相应的Asic_II码表,最后显示在屏幕上就是该Asic_II码。屏幕上的Asic_II码“0---9”,对应于十进制的数值:48---57。

    因此,如果你想在屏幕上显示Asic_II码“0---9”,需要将相应的十进制数0--9值做一个转换,加上48,然后再一个一个字符打印显示出来。

  • Yang您好,

    在TI_PlatformLibrary_BIOS-MCSDK-API-Guide的帮助文档中你可以找到platform_uart_write函数的定义

    文件所在的位置:\pdk_C6678_1_0_0_21\packages\ti\platform\docs\platform

    Platform_STATUS  platform_uart_write (uint8_t chr)  \\  Write a character to the UART.

    所以你用该函数直接传float型的变量是不可以的,正如Titan所说的“串口打印的是字节”

    如果你想把数据通过串口发到matlab,我的一些建议:

    1. 你要打开matlab的串口功能(估计你已经实现了)

    2.你要把所传数据进行转换,比如你想传float类型的0.15,你可以先在dsp中将其乘以100转化成15在强制类型转换成uint8_t类型,然后通过串口传到matlab,在matlab端进行除以100来实现原值。当然这样做优缺点,但只能用这种相当于数据协议的方式传递

    希望有问题继续讨论!

  • Titan & Yue Cao

    非常感谢二位的解答,我大概知道应该如何操作float数据了。这里我想再问一下DSP读串口的函数问题。我从Matlab发数据到串口,然后用DSP通过platform_uart_read函数读取,但是函数返回的状态值是-1,也就是读数失败。下面是我的DSP程序的主函数以及Matlab写串口的代码,请二位帮忙看一下,问题出在哪里,非常感谢!

    DSP程序主函数:

    void main(void)

    {

       platform_init_flags     init_flags;

       platform_init_config    init_config;

       uint8_t buf;

       uint32_t delay=1;

       Platform_STATUS sts;

       memset(&init_config, 0, sizeof(platform_init_config));

       memset(&init_flags, 0x01, sizeof(platform_init_flags));

       platform_init(&init_flags, &init_config);

       platform_uart_init();

       platform_uart_set_baudrate(115200);

       sts=platform_uart_read(&buf, delay);

    }

    Matlab写串口代码:

    s=serial('COM3');

    set(s,'BaudRate',115200,'Timeout',20,'InputBufferSize',50,'OutputBufferSize',50);

    fopen(s);

    fprintf(s,'HELLO');

    fclose(s);

    delete(s);

    clear s;

  • 你好,

    给你两个调试建议

    1.你先确定你matlab发送的程序是正确的,验证方法,断开DSP将串口收发短接,看matlab是否收到你发的数

    2.你下个串口调试助手之类的工具,用它向DSP发数据看DSP是否收到正常的数。

    做完这两步你就知道,是哪里出的错了,再集中去解决!