This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678芯片K1_STK_v1.1文件夹中GE工程相关问题



您好:
    我在调试6678ndk相关网口功能想要实现evm6678开发板与电脑的网口通信,期间遇到了些问题,麻烦能给出点建议。
首先基于evm6678开发板,我用mcsdk中的helloworld和client工程都能跑通,在电脑端,运行cmd后可以实现ping通,helloworld.exe,telnet和echo都没问题。
现在我想实现evm6678开发板与PC通过网口进行数据的收发(数据内容及大小自己定义)
通过论坛了解到如下信息并且已经实施,遇到问题如下:
1)    K1_STK_v1.1中GE工程:
    我已经做如下修改,其他都没改动过
GE_Test_Data_Path test_data_path= GE_TEST_DSP0_TO_DSP1;

Ethernet_Mode ethernet_mode = ETHERNET_AUTO_NEGOTIAT_SLAVE;

GE_Port_Connection port_connect[GE_NUM_ETHERNET_PORT]=
{
GE_PORT_CABLE_CONNECT, //SGMII port 0
GE_PORT_CABLE_CONNECT //SGMII port 1
};

但是load后运行程序到KeyStone_Ethernet_Ports_Init函数,
while(0==(gpSGMII_regs[i]->STATUS_REG&CSL_CPSGMII_STATUS_REG_LOCK_MASK));可以运行通过。

执行到如下语句时过不去,请问是什么原因
while(0==(gpSGMII_regs[i]->STATUS_REG&CSL_CPSGMII_STATUS_REG_LINK_MASK));
while(0==(gpSGMII_regs[i]->STATUS_REG&CSL_CPSGMII_STATUS_REG_MR_AN_COMPLETE_MASK));
第一个while过不去,屏蔽第一个语句后第二个仍然过不去。

2)如果用mcsdk中的client或者helloworld工程,我该如何修改来实现6678evl开发板与电脑的网口进行收发数
                                                                                                                                                                                            非常感谢!!