This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm6467中调用算法在codec engine层消耗过多的时间



我们自己开发的缩放算法,在算法内部统计耗时只有20ms,但是在arm侧的应用层统计调用算法的耗时达到了25ms,请问有没有办法把算法调用的时间减少?

  • 系统中同时还有其他调用,音频编解码、混音、视频编解码等,还有输入输出、网口,是不是因为音频调用频繁影响到了视频调用消息传递的及时性?

  • 我遇到过类似的问题。有几个想法,你可以参考一下。

    1,dsp侧算法运行的过程中,如果arm或其他master上,并行的进行着频繁的访存操作,会对dsp侧算法的耗时影响非常大,单独测试时耗时20ms的算法,被恶化到25ms、30ms也有可能。所以,你最好,能把系统中其他工作剥离掉,单独对算法做个测试,看看是codec engine的调用负载造成的,还是系统中其他部分的影响造成的。

    2,就我们开发中看到的现象来说,不论是音频的编解码,还是codec engine调用,对dsp上算法性能的影响都不是太大。应该不会超过10%.

    3, codec engine进行arm与dsp之间的协同,所花费的时间,你可以参考

    processors.wiki.ti.com/.../Codec_Engine_Overhead

    中multi-core overhead部分的说明,主要是cache一致性的维护花了时间,但你这个情况,也不会超过1ms.

    4,你这个测算时间的方法,其实我没有搞太明白。你的算法内部耗时是如何测出来的,用ccs吗?这个20ms与25ms是对同一次运行进行测试,得出来的结果吗?

  • 1.系统中存在着频繁访存操作,因为编码需要发送网络包,解码需要接收网络包,虽然6467的scr设计中emac不会影响到ddr2,但是系统中还要做一些depayload等操作,也就是会有很多memcpy/memmove,这些确实影响到了算法耗时,因为在只做编解码自环的时候,没有那些对网络数据的处理,耗时跟在DSP统计的耗时相差不大;如果真实场景需要处理网络数据,则耗时会增加很多,就是你说的从20ms到25、30ms,但是在DSP统计的耗时跟之前并没有显著的增加为22ms左右,所以怀疑是因为codec engine的调用不及时了,我们是借用的viddec2的接口,需要返回很多参数(IVIDDEC2_OutArgs),1900多字节,这个明显偏多,如果还仍然使用viddec2接口,把返回的参数字节数加倍,会发现其对整个系统有非常严重的影响,但我做了实验改为viddec接口,参数字节数为180字节,发现耗时会有一点点降低;

    2.确实有音频的情况下,对视频算法影响很小,应该是音频本身数据量偏小,虽然频度比视频高;

    3.现在怀疑是因为任务优先级的原因,算法作为一个任务在dsp上跑,那么它的消息发送和接收也受到优先级的影响?

    4.算法耗时在DSP有统计(离开和进入process函数之间的时间插值)在ARM也有统计,之间的插值就认为是codec engine层消耗掉的;20和25ms是个平均值,2s统计一次均值,然后多次观察的平均值;

  • 1,如果说调用的时间,跟返回的参数字节数有关,那看起来,可能就真的是codec engine本身消耗掉了。你可以看下我发你的那个计算multi-core codec engine overhead的wiki。 但是我们之前按wiki计算出的值,跟我们系统里测得的实际情况,也差别很大。

    2,我们也怀疑过跟线程调度有关,后来优化过一段时间,没有明显改进。

    3,如果25ms确实满足不了你们的性能要求,你们可以考虑抛开codec engine,直接使用底层的DspLink接口,这样虽然难度稍大一些,但是可以消除掉codec engine带来的一些不明不白的性能消耗。据说,比较有研发实力的,全都是直接用的DspLink.

  • 如果最后确认是任务优先级,或其他方面的原因,麻烦你告诉我一声,我们当时是采用其他方式把这个问题规避了,到现在,还有些问题没有搞清楚。

  • 不太方便修改DSPLINK的接口,那样对整个系统的修改太多了,因为视频算法都要使用片内共享内存的原因,需要做好互斥,调整优先级的话只能把算法的优先级也调整了,影响到音频任务了,你是怎么规避的?

  • 有个老版本的dsplink有该问题,请用最新的试试.

  • 谢谢,你真的是雪中送炭,能不能说明下是那个版本?我们现在用的是1.50,dvsdk是1.4

  • e2e.ti.com/.../683690.aspx

    有关讨论见上面帖子的链接.你的版本是在太老,建议整体用新的dvsdk.另外多core之间通讯ms级别的开销是正常的.

    不知道你们用的6467是594还是729,如果升级到新的dvsdk不能解决问题,还是要升级到高主频的版本比如6467T

  • 这是最新的DVSDK_3_10_00 3_10_00_19

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我们当时从1.4升级到这个版本以后,系统性能提高了很多。它的编码器与hdvicp的库也更新了,编码性能提高了不少。