Part Number: AM5728
如题,在SDK的的目录里,找到了#define SOC_DWC_HDMI_TX_BASE (0x58060000U) 这样的一个地址空间的引用, 在ip这个目录里,又找到了具体的寄存器定义:
根据地址0x58060000,在手册中查找该地址,却没有找到任何有使用了该地址空间的寄存器信息:
TI能提供相关寄存器的详细资料吗
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
他们需要完全访问寄存器吗?我认为公共技术参考手册中唯一可用的寄存器位于第11章。
第11章节已仔细阅读了的,里面没有任何有关SDK里面头文件定义的寄存器,没有这些寄存器的使用信息,包括每个寄存器怎么配置,起什么作用,那我这边可能就没法使用HDMI接口了,目前RGB888接口模式用起来了,但更大尺寸的LCD屏都是HDMI接口的。HDMI相关的寄存器信息,TI不能提供吗
根据相关资料说明无法提供相关资料。