This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 各核跑不同程序 工程间通用变量问题



6678 各核程序不同 

拟建立不同工程以实现各核跑不同程序

问题是如何实现各工程间同一变量传递 

例如,core0计算结果最终EDMA至DDR里,就叫数组A吧

请问我应该如何设置才能在core1工程里使用数组A

谢谢

  •  不同的工程可以使用某些共享文件,可以将共享数组定义在一个共享文件里,将这个共享数组指定到个DDR地址段,这样每个core可以使用相同的变量名访问同一块内存;或者可以声明指针指向同一个内存访问。

  • 非常感谢您的回答,确实可以这样做

    另外还想问下,如何指定某个变量在DDR中的位置,即指定其起始地址,而不是让编译器分配,

    在.cmd文件中分配吗?那就要分好多段,有些麻烦了

    原工程中是这样写的

    #pragma DATA_SECTION(VR1,".EXRAM")
    float VR1[10000];
    #pragma DATA_SECTION(VR2,".EXRAM")
    float VR2[10000];
    #pragma DATA_SECTION(VR3,".EXRAM")
    float VR3[10000];

    应如何修改