This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6657+88e1112(PHY)网络方案问题



1、PHY使能MAC loopback自环,关闭SGMII自协商,配置PHY速率,强制PHY端的链路为up;DSP端取消SGMII自协商,使用PDK中提供的EMAC自回环测试工程,测试链路没有link up导致测试失败,EMAC自回环测试的工程能用么,如果不能用,如何测试PHY的内部自环?

2、PHY的外部回环测试如何测试,是有什么上位机的测试软件么?

3、之前看到PHY中的CRC计数器的值不为0,说明是有误码出现,这个寄存器中能说明是哪一段的链路上出现误码?是DSP到PHY之间的高速线还是PHY到RJ45之间的变压器之间的链路?

  • 通常link up失败你要看看是不是serdes 配置有问题。

    phy的外环是指上位机发数据,phy直接环回给上位机吗,这个功能最好咨询phy的厂家

    有误码建议先查查serdes相关设计,硬件的clock,软件的配置