你好,我的目的是测试一段DDR的读写时间,但是看了例程的timer程序,有些疑问
这里tmrcfg.period是设置timer的中断周期吗,如果是这个周期是咋算的,clock_period_ms是1ms所以中断周期就是0.5ms吗?timer的输入是六分之一dsp核时钟,为啥除以6000?另外我也没有看到中断处理程序的注册啊?
还有一个问题,系统有TSCL和TSCH时间戳寄存器,他们和timer有啥关系,如果完成我的目的,我先置这两个寄存器为0,然后ddr读写完成,在读出两个寄存器的值,是不是可以?
新手刚学习c6657,问题多多,希望得到您的解答,谢谢!