Dear all,
DM385 design kit 搭配 IPNC_RDK 3.8,開啟 Video stabilization 功能。
觀察到當縱向移動時,影像變化是smooth的;但橫向移動時,影像會以 32 pixel 為單位跳動。
查詢 source code,在 issdrv_algVstabApi.c 中有對 frame addr 做處理 ( & 0xFFFFFFE0 )。
請問這是否為Video stabilization限制,或是有解決方案呢?
Thanks,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear all,
DM385 design kit 搭配 IPNC_RDK 3.8,開啟 Video stabilization 功能。
觀察到當縱向移動時,影像變化是smooth的;但橫向移動時,影像會以 32 pixel 為單位跳動。
查詢 source code,在 issdrv_algVstabApi.c 中有對 frame addr 做處理 ( & 0xFFFFFFE0 )。
請問這是否為Video stabilization限制,或是有解決方案呢?
Thanks,
Kenneth,
你是否有尝试调整过VS的相关参数,例如:
minPanCoeffHorz Minimum panning coefficient in horizontal dirn must be between 0 - 1 in Q15 Typically choose a value between 0.8 - 0.9
maxPanCoeffHorz Maximum panning coefficient in horizontal direction must be between 0 -1 in Q15 Typically choose a value between 0.9 - 1.0
Hi Chris,
感謝你的回覆~
VS的相關參數有嘗試調整過,確實 offset 值有變化。
但以 offset 值計算 frame address 時會以 32 做 alignment,如一開始提到的 ( & 0xFFFFFFE0 ) 部分,橫向移動畫面同樣有跳動現象。
Thanks,
Kenneth,
应用层软件对frame address的限制,我认为可以尝试去掉。算法本身是没有这个限制的。