目前使用情况, 配置为
CACHE_setL2Mode(CACHE_64KCACHE);
CACHE_enableCaching(CACHE_CE30);
CMD中
vectors: o = 00000000h l = 00000200h
BOOTRAM: o = 00000200h l = 00000200h
IRAMP: o = 00000400h l = 0002f000h
IRAMD: o = 0002f400h l = 00004000h
根据手册的内存结构和我们目前的配置,我的理解是低192k是内存空间,高64k是L2 cache,
在使用过程中,由于没有注意,将内存地址配置超出了192k,已经使用到cache空间,但是使用中没有出现问题。
问题:
1、 这种用法有没有问题,L2 Cache的作用是什么,为什么现在可以正常使用
2、 如果有问题,怎么更改,配成更小的cache?