在datasheet中有
Block Name Start_address (hex) End_address (hex)
USB0 Core 0x4740_1400 0x4740_17FF
这样的一段地址
在哪里可以找到usb0 core这段寄存器的定义列表
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这部分比较复杂,所以我们没有公开,关于starterware,你们可以直接使用上层的接口进行开发,目前我们的USB模块很稳定,如果有问题,可以把觉得用例发出来,我们会进一步完善我们的USB stack的