CCSTUDIO: TI CCS XDS200 设置不起作用

Part Number: CCSTUDIO

如果实际用XDS200,这里选200,报错说XDS100V3连不上。

如果实际用XDS100V3,这里选200,正常连接;

如果实际用XDS100V3,这里选100,正常连接。

您可以直接复制以下内容到 E2E 论坛:
markdown
复制
**标题**: CCS v20.5 - Error -717 with XDS200 and F2812 (Incorrectly tries to load XDS100v3 driver)

**产品**: Code Composer Studio v20.5.0.3902  
**仿真器**: Texas Instruments XDS200 USB Debug Probe  
**目标芯片**: TMS320F2812  
**操作系统**: Windows 10/11 (x64)  

**问题描述**:
CCS v20.5 在连接 XDS200 仿真器到 F2812 目标板时,错误地尝试加载 XDS100v3 的驱动库 (jscserdesv3.dll),导致连接失败并报错 Error -717。

**错误信息**:
Error connecting to the target: (Error -717 @ 0x0) Required dynamic library jscserdesv3 could not be located.
The library isn't on the search path. (Emulation package 20.5.0.3902)


**关键发现**:
1. .ccxml 配置文件明确指定了 "Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe"
2. 但 CCS 实际尝试连接 "XDS100v3 USB Debug Probe_0/C28xx"
3. 同样配置在 CCS v12.8 中工作正常
4. 文件 jscserdesv3.dll 存在于 ccs2050 目录,但系统搜索路径错误

**重现步骤**:
1. 安装 CCS v20.5.0.3902
2. 创建 Target Configuration,选择 XDS2xx + TMS320F2812
3. 点击 "Launch Selected Configuration" 或 Start Debug
4. 观察到错误 -717

**对比测试**:
- CCS v12.8 + 相同 XDS200 硬件 + 相同目标板 = White check mark 正常连接
- CCS v20.5 + 相同配置 = X Error -717

**已尝试的解决方法**:
- 确认 jscserdesv3.dll 存在于 C:\ti\ccs2050\ccs\ccs_base\common\uscif\
- 重新创建 Target Configuration
- 检查驱动安装

**分析**:
似乎是 TIXDS2XXUSB_Connection.xml 在 v20.5 中错误地引用了 XDS100v3 的组件,而非 XDS200 原生驱动。

**期望行为**:
XDS2xx 配置应正确映射到 XDS200 驱动,不应尝试加载 XDS100v3 的 jscserdesv3 库。

**紧急程度**:
阻碍开发,不得不回退到 CCS v12.8。

PixPin_2026-03-21_21-38-12.png