Hi Al
DVRRDK编译DM8107,在UBoot里可以做IO的PinMux,在内核里是在哪里配置PinMux?怀疑在Uboot配置的不起作用是被内核给覆盖了,是不是VPSS什么的在M3里也能配置IO的PinMux?
具体代码在哪里能否贴一下路径?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Al
DVRRDK编译DM8107,在UBoot里可以做IO的PinMux,在内核里是在哪里配置PinMux?怀疑在Uboot配置的不起作用是被内核给覆盖了,是不是VPSS什么的在M3里也能配置IO的PinMux?
具体代码在哪里能否贴一下路径?
DVRRDK 在 A8 的 Linux内核里 有地方设置么?
感觉这个设置相当混乱啊,为什么要在HDVPSS里设置,应该都在borad-evm.c里设置才对。
在内核里面也可以配置, 在 ti81xx_mux_init(board_mux); 里面实现的;
路径在arch/arm/mach-omap2/board-ti81xx.c 里面;
不同的RDK版本不一样,看你具体使用的版本了;
Hi Ternence hsu
IPNCRDK 3.8
DM385
的PinMux在哪里设置的?
/arch/arm/mach-omap2/Devices.c
/arch/arm/mach-omap2/Mux.c
/arch/arm/mach-omap2/Mux814x.h
ti81xx_video_mux 函数? 哪个宏是管DM385的,只看到有DM816x和DM814x