实验板:TMDSEVM6678LE开发板
实际现象:
在使用IBL正常的在NAND上进行单核的启动后又进行了多核的boot启动,IBL的模式调成了ELF,根据论坛上说的,将多个核的out文件直接合并在一起使用writer工具下载后,但仍然只有0核启动,其它的核没有任何反应,而程序中的0核已经配置了其它核启动地址,并用IPC中断启动了其它核。
问题:
1:当IBL在ELF格式下通过NAND方式多核启动时,多核的out文件直接合并一起按顺序下入flash中,IBL在启动读取时,是否只是会启动其中的一个out文件,而其它的out文件实际在加载中被后一个out文件给覆盖掉了?
2:如果是被覆盖掉了,那么,则out文件对应应该使用工具链进行裁剪合并生成一个ELF文件,而不是简单的连接起来。但是工具链链接起来生成的是ASCIIHEX格式的文件,IBL实际测试时没有识别,那么如何用工具链将多核的out文件生成IBL可识别的启动NAND的ELF文件呢?需要用到哪些工具,工具的配置文件又应怎么写呢??