Part Number: TMS320F28P650DK
在使用XTAL和INTOSC2的晶振 配置为DSP的DCC0外设的时钟源0和时钟源1,运行的时候发现,有时候会报时钟偏移。想问下一般那些方面会影响到时钟,如果DSP的3.3V供电有3%的误差,会影响到晶振吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28P650DK
在使用XTAL和INTOSC2的晶振 配置为DSP的DCC0外设的时钟源0和时钟源1,运行的时候发现,有时候会报时钟偏移。想问下一般那些方面会影响到时钟,如果DSP的3.3V供电有3%的误差,会影响到晶振吗
您好,我还有以下问题,麻烦解答下,感谢
供电有影响的话,影响的机理是什么
INTOSC2 的固有温漂 这个参数具体可以在那个手册可以看到,有相关链接吗
XTAL 负载电容不匹配:我晶振的CL是12pf,负载电容使用的是22pf,按照公式计算,这个22pf应该也在合理范围内
还有针对晶体的驱动电平要大于1mw,不满足此要求,则可以使用阻尼电阻 Rd,有没有针对Rd的计算公式
DCC 计数窗口设置过窄:窗口设计是根据手册里的1% 计算而来, 大约为5000
电磁干扰 (EMI)有没有相关的手册或案列可以借鉴,有相关链接吗
您好
供电有影响的话,影响的机理是什么
主要是电源波动有可能导致时钟变化,如之前回复可能存在,但是很小
INTOSC2 的固有温漂 这个参数具体可以在那个手册可以看到,有相关链接吗
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28p650dk.pdf
6.12.3.5.1 INTOSC Characteristics
datasheet中请您参考
XTAL 负载电容不匹配:我晶振的CL是12pf,负载电容使用的是22pf,按照公式计算,这个22pf应该也在合理范围内
公式为了辅助测试的,请酌情调整测试。
DCC 计数窗口设置过窄:窗口设计是根据手册里的1% 计算而来, 大约为5000
同上,官方给出的是理想条件下的测试值,请检查您的实际条件酌情调整
电磁干扰 (EMI)有没有相关的手册或案列可以借鉴,有相关链接吗
没有针对性相关链接
您好
请您参考以上官方相关指导文档。