各位专家好:
[ 39.623416] UBIFS error (pid 1333): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0xa9d0fe95, read 0x69b675a7
[ 39.633289] UBIFS error (pid 1333): ubifs_check_node: bad node at LEB 263:91744
[ 39.640922] UBIFS error (pid 1333): ubifs_read_node: expected node type 0
[ 39.648013] UBIFS error (pid 1333): ubifs_iget: failed to read inode 69, error -117
[ 39.656018] UBIFS error (pid 1333): ubifs_lookup: dead directory entry 'libnavi_move.so', error -117
[ 39.665562] UBIFS warning (pid 1333): ubifs_ro_mode: switched to read-only mode, error -117
[ 39.674285] Backtrace:
我的UBIF文件系统,用过一段时间之后经常性的出现上面的错误。
芯片是AM335X
文件系统的制作应该是没问题的
./tools/mkfs.ubifs -F -r release -m 2048 -e 126976 -c 1072 -o ubiapp.img
./tools/ubinize -o app.img -m 2048 -p 128KiB -s 2048 -O 2048 ubinize-256M.cfg
[ubifs]
mode=ubi
image=ubiapp.img
vol_id=0
vol_size=130MiB
vol_type=dynamic
vol_name=appfs
vol_flags=autoresize
分区的大小是146M 。
请帮帮我吧
是否内核需要修改哪些东西 等等。这些 请指点我。万分感谢。