各位TI大神好,
我在做一个C6678和PC通信的项目,第一次接触PCIE,看了几天的文档,也跑了pdk中pcie的例程,就是
\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packages\ti\drv\exampleProjects\PCIE_exampleProject 里面的例子
这个工程可以成功跑起来,并且在PC端通过用WinDriver可以看到设备,但是目前有一个关于例程中BAR配置问题:
1.在例程中配置了BAR1基地址为0x70000000,如果PC端向6678写了一个数据,并且落在了BAR1的范围内,那么这个数据在6678的DDR中的物理地址是多少?
2.怎么配置BAR1,从而使它映射在我指定的物理地址中?是否和Inbound和Outbound的配置也有关系?
希望各位大神能解答,谢谢!