This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm385 USB 互联



TI 相关技术支持专家 你们好 :

 我在一个项目中使用了DM385 作为视频的解压缩方案,现在要将压缩后的视频流传输到fpga 基带,通过无线发送。想问一下,

  1. dm385 能不能通过usb 实现互联,有没有相关的资料 ?
  2. 通过网络互联的话 phy 到phy 之间直接连接可不可以 ?就是不使用网络变压器互联?
  3. 有没有其他的和FPGA 互联的方案以供参考 ? 
谢谢!祝工作顺利!
  • 1. 可以, 就是参考PSP文档里面的USB driver guide应该就足够了。一般是385作为host来使用

    2。 PHY到PHY是可行的,你需要自行确认PHY口的电平。 一般如果是一个小的PCB板子上,不过板级连接器的话,不用变压器直接PHY-PHY互联是安全的。

    3.  除了USB和网口,你也可以考虑SPI/PCI-E等等。 取决于你的速率、功耗、开发复杂性、延时性能等等的要求,请自行把握。

  • 现在用网口需要过板对板连接器,只不过信号长度不超过3cm,这样可以么 ?还有就是USB 作为host 使用的话,我需要将usb 信号和从设备怎么互联 ?保证从设备每次上电都能枚举成功 ?谢谢!有没有您的联系方式 ?dqg@innno.net

  • 这个长度应该OK。

    USB怎么互联? 直接连就是了。。。为什么不会枚举成功? 你担心的话加个5V上面的开关好了。。。