大家好,
我的电脑是Win7,用WinDriver编写驱动程序;DSP是C6670,代码是基于这个工程C:\ti\pdk_C6670_1_1_2_6\packages\ti\drv\exampleProjects\PCIE_exampleProject
目前,WinDriver下代码可以实现对DSP BAR1内存空间的读写。但是绝对速度不够,想使用DMA。
我理解的是:PC对DSP BAR1的DMA读写,应该不需要用到DSP的EDMA,而应该由PC作为DMA master。我这样理解对吗?
相反,如果是DSP主动发起对PC内存的DMA读写,则需要用到DSP的EDMA。是这样的吧?
为了简单起见,我打算用PC作为PCIE的master,去发起对DSP内存的DMA读写。
这种是否完全属于Windows DMA编程的范畴?有在WinDriver下实现过类似的DMA吗?
谢谢!