This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请提供能建立起在win7上流畅运行的C6678开发系统的详细步骤



我想对于一直搞无线通信的人不存在这样的问题,TI多核芯片的整个软件支持系统他们一定会很乐意地接受。我们搞HPC,情况不一样,我们都可不要SYS/BIOS,更不需要什么XDCtools,可视化配置并无必要。这么多的版本,还未进入实质性开发,仅在安装开发系统方面就浪费了远超预期的时间,不断出现这样那样的问题。我只是先行探路,研发大军还在后面,为了提高效率,使大家尽快进入实质性开发,是TI员工花大块时间系统整理并提供详细步骤的时候了,而不是让千军万马摸着石头过河,七嘴八舌。

请首先针对win7进行(如做不到,针对Ubuntu linux也行),并注意回答以下问题:

1、杀毒软件在安装时推出,以后运行时要退出吗?是否干脆卸载掉。

2、CCS6有几个版本,对C6678来说,到底装哪个好?还是最新的好,或者都可以。过去我们光盘安装都需要用销售商给的序列号到TI网站申请license,CCS6未这样要求,其free license会不会有什么限制?

3、不同版本CCS6中的XDCtools版本不同,到底应该装哪个版本的MCSDK,而不是CCS一会儿不认XDC,一会儿又不认MCSDK其他所有。

4、CCS和MCSDK的安装目录请给出详细的权威说明,而不是一会儿不认这个、不认那个,一会儿又不能Update。看到有的TI员工如鱼得水地进行自己的update,我们也希望自己特别是后面大量的后来人能迅速地建立起运行流畅的开发环境。

5、进入实质性开发过程将会遇到的问题,比如gel版本问题等。

请TI花些时间对过去出现的问题进行系统总结,并有机地加到详细步骤中。

谢谢各位,你们过去已经做出了一流工作,你们已经进行了耐心细致的技术支持和服务,你们辛苦了,向TI全体同仁致敬!祝你们身体健康,工作愉快。