问题环境描述:1.使用的是TI 的Simulation TMS320C6678;2.想在单核上实现MessageQ的收发;
出现的问题:1.找不到MessageQ_alloc函数的定义;2.直接使用MessageQ_alloc出现问题,需要在前面添加类型转换
3.强制转换类型后,编译能够通过,但是说heapId id in valid,不知道在分配内存时出现了什么问题
4.具体的程序见附件
5.报错截图如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题环境描述:1.使用的是TI 的Simulation TMS320C6678;2.想在单核上实现MessageQ的收发;
出现的问题:1.找不到MessageQ_alloc函数的定义;2.直接使用MessageQ_alloc出现问题,需要在前面添加类型转换
3.强制转换类型后,编译能够通过,但是说heapId id in valid,不知道在分配内存时出现了什么问题
4.具体的程序见附件
5.报错截图如下所示
Andy Yin1,你好
你说的问题我在论坛上也看到有这么说的,但是在注册HEAPID时仍然遇到了问题,上面我给出的程序刚开始是采用队列形式进行
线程间通信,基于MessageQ的部分仅有分配内存部分,但是在这就遇到了问题。
这里是我修改的程序,想完成的功能是一个线程读消息,一个线程写消息,但是仍然出现了下列问题
1.MessageQ_put()编译不能通过
2.HeapBufMP_registerHeap注册失败
3.你指的例程我没有找到简单的,我使用的ipc版本是ipc_3_42_00_02,菜鸟一个,希望能介绍个简单的例程
Xiaop Hong