大家好:
我在使用C6678的时候有点疑问,想要请教下大家:
1.如果对于定义在MSMC中的某个变量,其中一个核改变了它的初始值,而另一个核需要获取这个新值得话需要考虑cache一致性的问题。是否是每个核都有一段cache?而这些cache空间是从L2 SRAM中分出来的?也就是说如果要读取MSMC中的变量的话每个核一定要在自己的L2 SRAM中分一部分出来作为cache吗?
2.对于维护cache一致性,使用了函数cache_wb()以及函数cache_Inv(),这两个函数的第二个参数和.cfg文件中配置的cachelinesize的关系是什么呢?如果在.cfg中,将cachelinesize配置为128,而cache_wb()函数的第二个参数配置为2,那是否意味着将128*2=256个字节回写到MSMC中?
谢谢!