用AM3358+TPS65217C方案做了10片板子,原理图完全参考BBB的设计,5片能从TF卡正常启动,正常启动后开关电源输出电流约0.32A;其它5片不能启动,问题如下:
1、其中一片AM3358能输出字母C,但没有其它启动信息打印出来,吹焊过DDR3,没有效果;上电后开关电源输出电流也是0.17A,TPS65217C输出的各组电压全部正常,24M时钟也正常。
2、其中一片AM3358没有字母C输出,串口无任何输出(串口是好的),TPS65217C输出的各组电压全部正常,24M时钟也正常,上电后开关电源输出电流只有0.08A。以上两项以下四个电压均正常:
- CAP_VDD_SRAM_CORE = 1.2V
- CAP_VDD_SRAM_MPU = 1.2V
- CAP_VBB_MPU = 1.1V
- CAP_VDD_RTC = 1.1V