开发用的系统为WINCE,开发板为AM335X。
在应用中需要别的开发板和Am335x之间通过SPI通信,AM335x的McSpi需要工作在Slave模式下。但是经过测试AM335x的McSpi只能工作在Master模式下。不知道SPI的Slave模式应该怎么配置,软件驱动程序中要怎么更改,有没有已经开发好的关于SPI作为从模式的驱动程序,有没有相关的例程,求指导点拨,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开发用的系统为WINCE,开发板为AM335X。
在应用中需要别的开发板和Am335x之间通过SPI通信,AM335x的McSpi需要工作在Slave模式下。但是经过测试AM335x的McSpi只能工作在Master模式下。不知道SPI的Slave模式应该怎么配置,软件驱动程序中要怎么更改,有没有已经开发好的关于SPI作为从模式的驱动程序,有没有相关的例程,求指导点拨,谢谢!
目前ti不会官方支持wince,需要找第三方,如果您需要,可以联系我们的代理商。
当然这里,可能有其他的朋友可以帮到您。
关于linux上的spi驱动,一般的客户都是参考technical reference manual中关于spi的具体配置描述自己写的。
因为demo板上的SPI设备都是工作在master模式,因此对应Linux和WinCE的驱动都是基于SPI master做的,Slave要基于现有的架构修改。