1、论坛中的帖子提到了设置L2或者L1D的高速缓存状态时,可以通过
CACHE_setL1DSize(CACHE_L1_32KCACHE);
CACHE_setL2Size(CACHE_0KCACHE);
这样的操作实现。
但是我在使用的时候,CCS5提示了以下的两个错误;
(1)warning #78-D: this declaration has no storage class or type specifier
(2)error #93: identifier-list parameters may only be used in a function definition
2、使用 CACHE_wbInvL1d()函数时,参数使用 CACHE_WAIT .但是为什么提示 CACHE_WAIT 没有定义这个错误呢?