Ti 的各位大牛好,我按照维基百科上的介绍 编译了一个linux 内核,最后生成了一个uImage ,把这个uImage 拷贝到sd卡的第一分区,设置TMDSLCDK 的DIP switch 2、3、4 ON ,1、5、6、7、8 OFF 插入SD卡,然后通过usb 连接电脑,上电启动后,Tera Term 没有任何显示,请问一下这是什么原因??这个uImage刚生成的时候,Tera Term会打印出一些信息,重复上电启动2、3次之后,TeraTerm就不再显示信息了。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ti 的各位大牛好,我按照维基百科上的介绍 编译了一个linux 内核,最后生成了一个uImage ,把这个uImage 拷贝到sd卡的第一分区,设置TMDSLCDK 的DIP switch 2、3、4 ON ,1、5、6、7、8 OFF 插入SD卡,然后通过usb 连接电脑,上电启动后,Tera Term 没有任何显示,请问一下这是什么原因??这个uImage刚生成的时候,Tera Term会打印出一些信息,重复上电启动2、3次之后,TeraTerm就不再显示信息了。谢谢!
软硬件问题都有可能。
1,建议用SDK的脚本工具,直接生成一张SD卡。
2,如果有其他板子可以用相同的软硬件配置对比测试一下。
3,确定软件没问题,可以用JTAG仿真器连一下ARM,看看是不是硬件坏了。
4,如果上电/复位等都没问题,可以去TI网站找个STARTERWARE,测一下DDR