This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EVMK2H用CCS调试U-boot的问题



EEWORLD大学堂里面有一课是讲用CCS5调试K II EVM板uboot。 我在windows版本下的ccs 6.1.0对EVM板进行uboot调试。视频中是直接将git k2 uboot编译生成的uboot文件下载到cortexA_15中调试。 将uboot用ccs加载到arm核时提示错误:找不到start.s文件。 问题: 1 视频中提到的可直接load到arm核调试的uboot文件是具体指哪一个文件,如何生成。 2 调试uboot必须在Linux版本的CCS下进行吗?Windows版本的可以调试吗? 3 有没有关于K2用ccs调试uboot的相关文档