各位专家好,
我目前在使用CCS6.1+K2_STK测试66AK2H14,发现论坛里提供的K2_STK的例程在直接import进入工作空间,并配置了include路径后可以编译运行,但估计是因为编译器版本的问题,没法断点调。
使用CCS6.1新建66AK2H12的工程(因为6.1里面没有66AK2H14可选),将例程里面的文件拷贝至该工程,按照上一段相同的方式设置好include路径,一切设置都已完成,但工程始终编译不成功。我之前使用CCS5.2编译C6678的例程K1_STK_V1.1时就是这么做的,但从来都没有失败过。
检查提示的错误发现:工程中引用了一些CSL库中的头文件,比方说CSL_XX.h文件,需要用到其他的CSL_YY.h文件中的宏定义(一般都是寄存器的地址),但是XX又没有包含这个YY文件,要想编译就要一个一个包含进来,这样就把CSL库给改得面目全非,而且工作量还很大,为什么直接导入例程提供的工程就可以呢,不需要经过这步的修改CSL库文件的步骤?
我把例程里面工程目录下的.cproject文件替换自己新建工程的.cproject文件,发现编译又能成功,这到底是什么原因呢?.cproject文件还有控制工程去查找头文件的功能?难道以后自己新建工程必须把这个文件拷贝过来?为什么我用CCS5.2时从来没遇到过这种问题呢?
十分困惑,请求各位专家指点