This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,编译后的程序 烧录到flash,同还将声音文件烧录到flash的固定地址。
可以用下面的flash烧写程序。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138
你好,
看链接讲的是串口烧录的。
我的手里有仿真器,参考别人的方法固化程序的,通过TI的 “AISgen_d800k008.exe” 将.out生成AIS文件,再通过ccs固化到Flash。
想请问,这种方法下,如何烧录程序的同时把另一个数据文件烧录的Flash,怎么实现?
串口烧写工具里有个APPFlashBlock参数可以设置烧写到哪个block,但前提是烧写的文件需要是bin文件。
再请教下,使用AISgen这个工具,导入DSP Application File时,填写 "c:\test.out; c:\play.wav@0xC0040000 " ,这样是不是将代码和数据整合在一块编译为AIS格式文件。
再通过串口烧录生成的AIS文件就可以了?
不会整合,AISgen工具是把.out文件转成AIS格式。