我之前在调试阶段,有两块板子是从spi flash启动的,一直都没有问题。 但在小批量试产的时候,有一部分板子,有时候启动成功;有时候启动不成功,串口一直都是输出cccc。然后我拿示波器去量的时候,SPI_MISO引脚上也没有波形跳动,证明没有从SPI flash读取数据。 想问一下为什么会出现这种情况? 启动顺序肯定是没有问题的,0100 0000 1101 0110 SPI0->MMC0->UART0->EMAC1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我之前在调试阶段,有两块板子是从spi flash启动的,一直都没有问题。 但在小批量试产的时候,有一部分板子,有时候启动成功;有时候启动不成功,串口一直都是输出cccc。然后我拿示波器去量的时候,SPI_MISO引脚上也没有波形跳动,证明没有从SPI flash读取数据。 想问一下为什么会出现这种情况? 启动顺序肯定是没有问题的,0100 0000 1101 0110 SPI0->MMC0->UART0->EMAC1。
焊接不良的话,那么就没法读到数据,串口永远都是输出cccc才对吧。但是为什么有时候启动,也是能读到数据的呢。而且正常启动之后,下次断电开机的间隔短,基本都会正常启动。但是,掉电开机间隔长了,基本就是输出cccc。
我让我同事把Flash芯片和AM3352重新焊接了一遍,还是一样的情况。