平台环境:6657 mcsdk2.1.2.6 /ndk/helloworld ccsv5.5
前情描述:配置为静态IP,与PC网线直连后,能收发UDP数据包。
问题:网线然断了,然后PC再发送UDP包,DSP就没有反应了。重新建立链接也不行。除非重启DSP;
进一步试验了一下,如果先运行DSP程序,再建立网络链接,emacOPEN显示成功,但是不能收发UDP包。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
平台环境:6657 mcsdk2.1.2.6 /ndk/helloworld ccsv5.5
前情描述:配置为静态IP,与PC网线直连后,能收发UDP数据包。
问题:网线然断了,然后PC再发送UDP包,DSP就没有反应了。重新建立链接也不行。除非重启DSP;
进一步试验了一下,如果先运行DSP程序,再建立网络链接,emacOPEN显示成功,但是不能收发UDP包。
网线然断了,然后PC再发送UDP包,DSP就没有反应了
--》建议单步跟踪下 这个时候DSP是停在哪里的呢?如果只是MAC传输可以吗?
MAC是能够ping通的。
程序没有停止,线程中等待接收PC的UDP包,但是收不到。
DSP改为接收到一次UDP包,就循环发送UDP包时,DSP一直在发送但是PC也收不到。