您好:
我现在想通过hdvpss的Aux Input Path作为显示的输入通路,通过DVO2将视频数据传递给sii9134芯片。
我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。8127输出的视频为yuv格式,经过9134后转为rgb格式输出到显示设备。
目前的现象是视频有输出,但是颜色不正确,我调整了VpsHal_HdVencCscCoeff CscDefaultCoeff[VPSHAL_HDVENC_CSC_NUM_MODE]中HDTV R2Y的参数的200改为210后,视频效果有明显的好转,但是图像没有完全正常。
问题:1.我是否需要通过调整参数来调整我的图像颜色。
2.如果需要调整参数,是否有可参考的参数或是计算方法。下面是三张对比图,分别为正常图像,调整之前的图像,调整之后的图片。